990-91078D-024

Conexão dos cabos de energia ao nobreak de 10–15 kVA

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (desligado).
  2. Remova a tampa da caixa de conduítes.

    Vista traseira do nobreak de 10–15 kVA

  3. Em sistemas de alimentação dupla, remova os três suportes de alimentação elétrica simples.

    Vista traseira do nobreak de 10–15 kVA

  4. Passe os cabos de energia pela parte inferior da caixa de conduítes.
  5. Conecte o cabo de PE ao terminal PE.

    Vista traseira do nobreak de 10–15 kVA

  6. Conecte os cabos de entrada, saída e bypass (se aplicável).
  7. Conecte os cabos da bateria.
  8. Coloque novamente a tampa da caixa de conduítes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?