990-91078D-024

Pesos e dimensões para transporte do nobreak – Nobreaks 3:3

Nobreak Peso (kg) Altura mm Largura mm Profundidade mm
Nobreak de 10 kVA para baterias externas 50 772 400 857
Nobreak de 15 kVA para baterias externas 50 772 400 857
Nobreak de 20 kVA para baterias externas 75 1015 400 982
Nobreak de 30 kVA para baterias externas 77 1015 400 982
Nobreak de 40 kVA para baterias externas 86 1015 400 1050
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?