Segurança em eletricidade
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Em sistemas onde a proteção de regeneração
não é parte do projeto padrão, um dispositivo de isolamento
automático (opção de proteção de regeneração
ou qualquer sistema que atenda aos requisitos da norma IEC/EN 62040–1 ou UL1778 5ª edição – dependendo de qual
das duas é aplicável à sua região) deve ser instalado
para impedir qualquer possibilidade de tensão ou energia perigosa
nos terminais de entrada do dispositivo de isolamento. O dispositivo
deve abrir-se em até 15 segundos após a falha da sobrecarga
da fonte de alimentação e deve ser classificado de acordo
com as especificações.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Quando a entrada do nobreak está conectada através de isoladores externos que, quando abertos, isolam o neutro, ou quando o isolamento de retroalimentação é fornecido externamente ao equipamento, ou está conectado a um sistema de distribuição de energia IT, o usuário deve fixar uma etiqueta nos terminais de entrada do nobreak, em todos os isoladores de energia principal longe da área do nobreak e em pontos de acesso externos entre esses isoladores e o nobreak, exibindo o seguinte texto (ou equivalente em uma linguagem que seja aceitável no país em que o equipamento será instalado):
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Risco de retroalimentação de tensão. Antes
de trabalhar neste circuito: Isole o nobreak e verifique a possibilidade
de tensão perigosa entre todos os terminais, incluindo o aterramento
protetor.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
PERIGO