990-5940G-012

Interfaces de communication

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.

ASI 10-15 kVA 400 V

  1. Contacts secs

  2. Ports parallèles

  3. USB (pour la maintenance)

  4. RS485

  5. RS232 (pour la maintenance)

  6. Carte de gestion réseau (NMC, Network Management Card)

  7. Démarrage à froid (facultatif)

ASI 20 kVA 400 V/10 kVA 208 V

  1. Contacts secs

  2. Ports parallèles

  3. USB (pour la maintenance)

  4. RS485

  5. RS232 (pour la maintenance)

  6. Carte de gestion réseau (NMC, Network Management Card)

  7. Démarrage à froid (facultatif)

ASI 30-40 kVA 400 V/15-20 kVA 208 V

  1. Contacts secs

  2. Ports parallèles

  3. USB (pour la maintenance)

  4. RS485

  5. RS232 (pour la maintenance)

  6. Carte de gestion réseau (NMC, Network Management Card)

  7. Démarrage à froid (facultatif)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?