990-5940G-012

Présentation d'une ASI unitaire

UIB Disjoncteur/commutateur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur/commutateur d'entrée du commutateur statique
UOB Disjoncteur/commutateur de sortie de l'unité
MBB Disjoncteur/commutateur du bypass de maintenance
BB Disjoncteur/commutateur batterie
NOTE: Reportez-vous à la section Annexe : Détails du commutateur/disjoncteur pour connaître le type de dispositif de déconnexion.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?