990-6409B-024

Visão geral do sistema paralelo

NOTA: Em sistemas paralelos com um Disjuntor de bypass de manutenção externo (MBB), o disjuntor de bypass de manutenção externo deve ser bloqueado por cadeado na posição aberta.
MIB Disjuntor de entrada de rede elétrica
BIB Disjuntor de entrada de bypass
UIB Disjuntor de entrada da unidade
SSIB Disjuntor de entrada da chave estática
UOB Disjuntor de saída de unidade
Ext. UOB Disjuntor de saída de unidade externo
MBB Disjuntor de bypass de manutenção
Ext. MBB Disjuntor de bypass de manutenção externo
SIB Disjuntor de isolamento do sistema
BB Relé de bateria
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.