DOCA0248ES-18

Principales correcciones para la versión de firmware 002.006.000

  • El problema con el restablecimiento de la contraseña que se producía en contados casos en la versión de firmware 002.005.000 se ha solucionado.

  • El problema notificado para Panel Server con la versión de firmware 002.005.000, relacionada con los ajustes del dispositivo PowerTag Control IO (A9XMC1D3) a los que no podía accederse en las páginas web del Panel Server tras una operación de restauración en Panel Server, se ha solucionado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.