DOCA0248FR-18

Principaux correctifs pour la version 002.006.000 du micrologiciel

  • Le problème de réinitialisation du mot de passe qui se produisait dans quelques cas rares avec la version 002.005.000 du micrologiciel a été corrigé.

  • Le problème signalé pour Panel Server avec la version 002.005.000 du micrologiciel, concernant l'impossibilité d'accéder à la page Paramètres de l'équipement PowerTag Control IO (A9XMC1D3) dans les pages Web de Panel Server après une opération de restauration sur Panel Server, a été corrigé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.