Nuevas características de la versión de firmware 002.006.000
-
Mejoras de seguridad en EcoStruxure Panel Server:
-
Parche de seguridad
. -
La versión de firmware 002.006.000 incluye una mejora de seguridad (para obtener más información, consulte los problemas resueltos).
-
-
Panel Server le permite configurar una dirección IPv6 y una dirección de puerta de enlace IPv6.
Ajuste
Modo Ethernet separado
Módulo Ethernet conmutado
Infraestructura Wi-Fi
Puerto ETH1
Puerto ETH2
Dirección IPv6 asociada al ajuste Longitud del prefijo IPv6.
Se utiliza para configurar una dirección global o una dirección local única.SÍ
Y
Y
SÍ
Dirección de puerta de enlace IPv6.
Se utiliza para configurar la dirección IPv6 de la puerta de enlace (normalmente un router) y comunicarse con los sistemas de nivel superior.SÍ
NO
Y
SÍ
Y: Ajuste disponible. La dirección se puede generar automáticamente o establecer manualmente.
N: parámetro no disponiblePara obtener más información sobre los ajustes, consulte los capítulos Comunicación Ethernet e Infraestructura Wi-Fi en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.
-
Panel Server es compatible con las nuevas versiones de firmware de los sensores ambientales PowerLogic:
-
Sensores PowerLogic CL110 con la versión de firmware 2.1.5
-
Sensores PowerLogic TH110 (hardware ATMEL) con la versión de firmware 2.1.5
-
Nuevos dispositivos compatibles
-
Sensores PowerLogic TH110 (hardware EFR32) con la versión de firmware 2.0.0.
Mejoras en la interfaz de usuario
-
En la página web Modelos personalizados, el botón Acceso a EPC Web le permite acceder a la herramienta EPC Web directamente para crear modelos de dispositivos personalizados.
-
En la página web Actualización de firmware, el botón Más información le permite acceder a información sobre modelos de Panel Server y documentos en www.SE.com.