DOCA0248IT-13

Nuove funzionalità

This topic (New Features) is shared and profiled between PAS400, 600 and 800.

  • La nuova pagina Notifiche fornisce il registro degli allarmi, solo per la visualizzazione.

  • Nuove funzionalità fornite nel menu Trending

    • La modalità di confronto è disponibile in Vista aggregata oltre a Vista dispositivo.

    • La modalità di confronto supporta il confronto di dati integrati (ad esempio, energia attiva)

  • Miglioramento della messa in servizio dei dispositivi Modbus per consentire la lettura dei registri dispositivo Modbus-SL tramite pagine Web

  • Per dispositivi collegati a valle a un dispositivo I/O Smart Link:

    • Aggiunta del contesto dell'elemento segnale per dispositivi di I/O standard

    • Supporto di valori predefiniti nel contesto dei dispositivi contatore di impulsi

  • Pagina Web Dispositivi Modbus: visualizza inoltre il nome e la versione del modello personalizzato utilizzato

  • Miglioramento nella messa in servizio dei dispositivi wireless PowerTag Energy

  • Modello dispositivo personalizzato: supporta le unità definite nella misurazione personalizzata nelle pagine Web di Panel Server (ad esempio, Dispositivi Modbus, menu Trending, menu Monitoraggio e controllo)

    NOTA: Le unità non vengono pubblicate nel cloud.

  • Dispositivi di controllo PowerTag wireless:

    • Integrazione completa dei seguenti dispositivi:

      • Modulo di I/O digitale PowerTag C IO 230V (A9XMC1D3)

      • Modulo di ingresso digitale PowerTag C 2DI 230V (A9XMC2D3)

    • Supporto del contattore con configurazione loop di feedback

    • Supporto della configurazione del relè a impulsi

    • Abilitazione/disabilitazione controllo locale dalle pagine Web

  • Campionamento dati: nelle pagine Web viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il numero di dati campionati dei dispositivi Modbus o wireless abbinati è vicino al 90% o supera il limite di campionamento del sistema. È proposta l’azione consigliata.

    • Per i dispositivi wireless: nella pagina Web Dispositivi wireless > Rilevamento wireless

    • Per i dispositivi Modbus nella pagina Web Aggiunta Modbus

  • Esperienza utente della pagina Web migliorata:

    • Menu Trending

      • Stessi periodi predefiniti nei menu Trending e Home

      • L'ora di avvio in un periodo viene mantenuta quando la modalità di confronto è attivata o disattivata

      • Le curve o i grafici a barre vengono visualizzati con una griglia di sfondo per una migliore leggibilità

      • Utilizzare i pulsanti per selezionare o deselezionare una curva o un grafico a barre in un grafico

      • Accesso diretto tramite icona alla pagina Trending - Vista aggregata dalla pagina Home

    • Menu Monitoraggio e controllo: vengono visualizzate tutte le cifre dei valori dei dati di energia (la notazione scientifica non è più utilizzata)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?