DOCA0248IT-18

Correzioni principali per la versione 002.002.000

I seguenti bug sono stati risolti in Panel Server versione firmware 002.002.000:

  • I dispositivi Modbus associati a un modello personalizzato che supportano solo il codice funzione 04 erano visualizzati come Non connesso nel menu Panel Server dopo l’aggiornamento di Panel Server alla versione firmware 002.000.000.

  • I contatori di energia della famiglia iEM2050 visualizzavano uno stato “connesso/disconnesso” instabile nelle pagine Web del Panel Server.

  • La connessione a una rete nascosta non era supportata.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.