DOCA0248IT-18

Nuove funzionalità della versione 002.001.000

  • Supporto per i seguenti comandi dal cloud a dispositivi Exiway Link

    • Individuare un dispositivo Exiway Link per farlo lampeggiare per cinque minuti

    • Disabilitare o abilitare i test periodici

    • Avviare il test funzionale

    • Accendere o spegnere la luce

    • Sincronizzare dispositivi Exiway Link

  • Aggiunta dei seguenti comandi dalle pagine Web ai dispositivi Exiway Link:

    • Individuare un dispositivo Exiway Link per farlo lampeggiare per cinque minuti

    • Disabilitare o abilitare i test periodici

    • Avviare il test funzionale

  • Aggiunta del campionamento e pubblicazione delle seguenti misure ambientali in tempo reale, in base al dispositivo collegato:

    • Tensione batteria

    • Temperatura interna

    • Collegamento RSSI

  • Aggiunta dell'esportazione dei dati selezionati e visualizzati sulla pagina Trending

Miglioramenti dell'esperienza utente della pagina Web di Panel Server:

  • Pagina di Monitoraggio e controllo organizzata con due viste:

    • Vista dispositivo: la vista incentrata sul dispositivo consente di visualizzare i dati per un dispositivo. I dati vengono visualizzati come widget per ogni tipo di dati.

    • Vista dispositivi multipli: selezionare fino a 5 dispositivi e 2 tipi di dati da visualizzare. La selezione viene mantenuta quando si fa clic lontano e si ritorna al punto precedente. Un collegamento sul nome di ogni dispositivo mostra direttamente la vista dispositivo.

  • Aggiunta della gravità dell'allarme nella pagina Gestione dati per i singoli dispositivi.

  • Indicatore stato di connessione dispositivo wireless: aggiunto stato connessione in arancione per una qualità di connessione ridotta con possibile perdita di comunicazione.

  • Collegamento dalla pagina Notifica alla pagina Monitoraggio e controllo per singoli dispositivi per visualizzare i dettagli dell'allarme.

  • Nelle Impostazioni di pubblicazione, aggiunta di un commutatore Includi dati passati per consentire la scelta di includere tutte le date passate (fino a tre mesi) nella prima pubblicazione.

  • Nelle pagine di Trending, visualizzare i dati selezionando delle opzioni seguenti:

    • Usi individuali: uno o più

    • Usi principali: sei utilizzi principali in base al consumo

    • Tutti gli usi: elenco completo dei dati

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.