DOCA0248IT-18

Prestazioni e limitazioni

  • Limitazione della pubblicazione SFTP - Contenuto del file CSV non coerente nelle release del firmware:

    • Quando si utilizza la contestualizzazione I/O personalizzata di un dispositivo contatore di impulsi collegato all'ingresso integrato di Panel Server, il formato dei file CSV pubblicati tramite SFTP non è coerente con il formato visualizzato con la versione firmware 001.006.000. Per visualizzare l'etichetta dati IoCountMeasurement negli script CSV, immettere IoCountMeasurement nel campo Consumption meter element name nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Gestione ingresso integrato.

    • La limitazione e la soluzione descritte sopra si applicano anche a un contatore di impulsi collegato a valle del dispositivo I/O Smart Link.

  • Limitazioni sulla configurazione del gateway principale/secondario: In una configurazione con Panel Server e PowerTag Link, per dispositivi Energy collegati a valle a un PowerTag Link secondario con gateway Panel Server principale, entrambe le misurazioni di Energia attiva ricevuta ed Energia attiva erogata sono visualizzate in modo errato con Nessun valore dati (NaN) nella pagina Web Monitoraggio e controllo di Panel Server. Inoltre, queste misurazioni non vengono pubblicate nell'applicazione a monte.

    Come soluzione, visualizzare i dati combinati di Energia attiva erogata + ricevuta, visualizzati correttamente con valori accurati nelle pagine Web Monitoraggio e controllo, Home e Trending e pubblicate nell'applicazione a monte.

    NOTA: In EcoStruxure Energy Hub (EEH) i dati combinati di Energia attiva erogata + ricevuta non vengono visualizzati.

  • Limitazioni dei menu Trending e Home:

    • Durante un dump dei dati, in alcuni casi il dashboard non viene caricato a causa di un timeout. Una volta completato il processo di dump dei dati, il dashboard viene caricato.

    • Quando si attiva per la prima volta la pubblicazione tramite Servizio e-mail per allarmi o Servizi cloud Schneider, è possibile ricevere molte e-mail relative ad allarmi obsoleti ed esistenti, soprattutto nel caso di una lunga cronologia locale. Questo si verifica solo una volta quando si attiva la pubblicazione.

    • Nella versione firmware 001.007.000, le misurazioni campionate (ad esempio, la fase di tensione a fondo scala dell'ingresso carrier (dbV o dB)) sono considerate come dati aggregati. Di conseguenza, viene visualizzato un messaggio di Richiesta non valida quando si visualizzano i dati nella pagina Web Trending. Per risolvere il problema, aggiornare alla versione firmware 001.008.000 o successiva.

    • Nel menu Trending, alcuni dati possono essere proposti nel menu del filtro quando non applicabili. Ad esempio, Conteggio chiusura interruttore non azzerato e Conteggio di sgancio interruttore vengono visualizzati erroneamente nel menu del filtro dati per i dispositivi collegati a valle di un gateway I/O Smart Link. La selezione di tali filtri non ha alcun impatto sui dati visualizzati nei grafici di tendenza.

  • Modello dispositivo personalizzato: le unità definite nella misurazione personalizzata non vengono pubblicate nel cloud.

  • Browser Web Mozilla Firefox non supportato

  • Prestazioni e limitazioni generali:

    • Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.

    • Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.

    • La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.

    • Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.

    • Alcuni dati di identificazione dispositivo dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se i dati sono configurati e messi in servizio dalla pagina Web di Smartlink SI B o Smartlink SI D.

    • Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server. La validità del certificato di accesso remoto è la seguente:

      • Panel Server versione firmware 001.006.000: certificato valido fino al 28 gennaio 2024.

      • Panel Server versione firmware 001.007.000: certificato valido fino al 5 maggio 2024.

      • Panel Server versione firmware 001.008.000: certificato valido fino al 23 luglio 2024.

      Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Limitazioni relative a registrazione e allarme.

    • Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 5.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.

    • Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio e l’invio di una notifica e-mail è limitato a 100.

  • Limitazioni su I/O Smart Link:

    • Tempo di funzionamento, contamanovre e contatore di sgancio non disponibili per Dispositivi cablati e I/O standard.

  • Limitazioni per i dispositivi wireless:

    • In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.

    • Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.

    • PowerTag Control:

      • Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:

        • Nessun rilevamento automatico.

        • Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

      • Processo di abbinamento da seguire:

        1. Abbinare i dispositivi PowerTag Control eventualmente presenti nella configurazione (tutti gli altri dispositivi wireless non devono essere alimentati).

        2. Abbinare i sensori PowerLogic HeatTag eventualmente presenti nella configurazione.

        3. Abbinare PowerLogic PD100 se presente nella configurazione.

        4. Abbinare gli altri dispositivi wireless.

    • PowerTag Display: non supportato da Panel Server Advanced.

  • Limitazioni su interruttori frame P/R MasterPact NT/NW, ComPacT NS, e PowerPact

    • MicroLogic 2.0 E. non è supportato

    • MicroLogic 7.0 E è parzialmente supportato.

    • MicroLogic 5.0 E e 6.0 E sono supportati.

    • Tutti i MicroLogic A, P e H sono supportati

    • Panel Server non supporta connessioni Modbus/TCP multiple all’interfaccia di comando MicroLogic quando MicroLogic è collegato sotto un’interfaccia IFM.

  • Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

  • Limitazioni del modello personalizzato per i dispositivi wireless connessi sotto un gateway secondario: se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:

    1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.

    2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.

    3. Riavviare Panel Server.

    4. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.

    5. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un’applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.