DOCA0248IT-18

Gateway Panel Server Advanced

Panel Server Advanced è un gateway all-in-one ad alte prestazioni utilizzato per recuperare i dati dai dispositivi IEEE 802.15.4 e Modbus.

Panel Server Advanced è un concentratore di dati per dispositivi wireless (vedere elenco dettagliato).

Panel Server Advanced è disponibile con diversi alimentatori:

  • PAS800: 110–277 Vca/Vcc

  • PAS800L: 24 Vcc

  • PAS800P: Power over Ethernet (PoE)

Panel Server Advanced offre le seguenti funzionalità:

  • Due porte RJ45 Ethernet 10/100BASE-T

  • Connettività Modbus TCP/IP a monte (connessione edge)

  • Connettività Wi-Fi a monte

  • Punto di accesso Wi-Fi

  • Connettività Modbus TCP/IP a valle

  • Connettività IEEE 802.15.4 a valle

  • Connettività Modbus-SL a valle

  • Due ingressi digitali (PAS800L)

  • Antenna esterna Wi-Fi

  • Antenna esterna IEEE 802.15.4

  • Campionamento dati

  • Registrazione dati (3 anni)

  • Compatibile con i seguenti strumenti di messa in servizio di Panel Server e dispositivi collegati:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Pagine Web di EcoStruxure Panel Server

  • Compatibile con le seguenti applicazioni cloud Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convenzione

EcoStruxure Panel Server di seguito è denominato Panel Server.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.