DOCA0184ES-07

Estructura del esquema eléctrico y principio de uso

Parte del esquema eléctrico ya contempla el interruptor principal de cabecera, el dispositivo de protección contra sobretensiones, cabecera de grupo con una salida y línea de salida directa.

La tarjeta con función de interruptor principal de cabecera no puede ser retirada del esquema eléctrico pero puede sustituirse por la tarjeta de conmutador de red si es necesario.

El esquema eléctrico se construye agregando tarjetas de funciones a partir de una lista. La lista de las tarjetas es accesible en la sección desplegable de la parte izquierda de la página:

  • Relés de corriente residual

  • Entrada de grupo

  • Salida

  • Interruptor diferencial

  • Telemando

  • Programación-Gestión

  • Medidor de energía

  • Interruptor seccionador

  • Varios

  • Señalización

  • Circuitos múltiples

  • Conmutador de red

  • Protección de generador

Para cada tarjeta de función en el esquema eléctrico, el usuario deberá elegir un producto en la selección propuesta de catálogo de Schneider Electric antes de pasar al siguiente paso de la aplicación.

La tarjeta de circuitos múltiples aguas abajo se usa bajo una tarjeta de salida para poder representar la línea correspondiente en el esquema unifilar y no propone ningún producto.

Cualquier cambio en el esquema eléctrico y la selección de productos en un panel se debe realizar desde la página Esquema de dicho panel.

No es posible realizar cambios desde ninguna otra página de la aplicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.