DOCA0106ES-14

Leer registros de dispositivos

Descripción

La página LEER REGISTROS DE DISPOSITIVOS le permite leer los registros Modbus desde el dispositivo seleccionado.

Procedimiento de lectura

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE , haga clic en Diagnósticos .

Abre el menú Diagnósticos .

2

Desde el menú Diagnósticos , en el submenú Comunicación , haga clic en Leer registros de dispositivos .

Abre la página Leer registros de dispositivos .

3

Seleccione el tipo de datos en la lista desplegable Tipo de datos .

Permite seleccionar el tipo de datos adecuado.

4

Para modificar la visualización de los datos Modbus de la columna Valor , seleccione Decimal , Hexadecimal , Binario o ASCII .

Permite seleccionar la forma en que se muestran los valores de los datos.

5

Haga clic en Leer .

Lee el dispositivo registrado según la configuración seleccionada.

Parámetros de registro del dispositivo de lectura del IFE

Parámetro

Descripción

Ajustes

Nombre del dispositivo

Selecciona un dispositivo para su lectura desde la lista de dispositivos añadidos anteriormente. Para leer un dispositivo de interfaz Modbus de una interfaz IFE de cliente Modbus no definido en la lista de dispositivos, introduzca el ID local de este.

NOTA: El dispositivo de interfaz de un dispositivo remoto que no está definido en la lista de dispositivos no se puede leer especificando su número de ID local.

ID local

La dirección (ID local) del dispositivo que se va a leer.

255

NOTA: No puede cambiar el ID local.

Registro inicial

Número de registros en formato decimal.

0-65535

Ajuste de fábrica: 1000

Número de registros

El número de registros para leer.

1-125

Ajuste de fábrica: 10

Registro

Enumera los números de registro en formato decimal.

Valor

Enumera los datos almacenados en un registro. Los valores recuperados dependen del dispositivo conectado a la interfaz IFE . Consulte la documentación del dispositivo conectado para obtener más información sobre los valores de registro almacenados.

Tipo de datos

Enumera los tipos de datos disponibles para el dispositivo.

  • Registros de mantenimiento (ajuste de fábrica)

  • Registros de entrada

  • Bobinas de salida

  • Bobinas de entrada

Opciones Decimal, Hexadecimal, Binario o ASCII

Seleccione una opción para especificar cómo se mostrarán los datos de la columna de valores.

Decimal (ajuste de fábrica)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.