DOCA0106ES-12

Preferencias

Descripción

La página PREFERENCIAS permite ajustar las preferencias de la interfaz EIFE correspondientes a la velocidad de actualización de datos.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de preferencias.

Cómo navegar hasta la página Preferencias

Para ver la página PREFERENCIAS , haga clic en CONFIGURACIÓN > GENERAL > PREFERENCIAS .

Ajustes de preferencias

Parámetro

Descripción

Valor

Tiempo real de frecuencia de muestreo

Ajusta la frecuencia con la que se leen los datos del dispositivo en las vistas de tabla de supervisión estándar.

Rango de ajuste: de 5 a 60 s

Ajuste predeterminado: 5 s

Tasa de comprobación de comunicaciones

Ajusta la frecuencia con que se realiza una comprobación de las comunicaciones mientras el navegador muestra lecturas en tiempo real en las vistas de tabla de supervisión estándar. Esta función intenta volver a poner en servicio automáticamente cualquier dispositivo que esté fuera de servicio.

Rango de ajuste: de 5 a 30 min

Ajuste predeterminado: 15 min

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?