DOCA0106ES-14

Introducción

Descripción general

La interfaz Ethernet incorporada EIFE para un interruptor automático MasterPacT MTZ (o interfaz EIFE) permite conectar un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ a una red Ethernet.

Ofrece acceso digital todos los datos proporcionados por la unidad de control MicroLogic X del interruptor automático MasterPacT MTZ. Proporciona información acerca del sistema de unidad funcional inteligente (IMU). Además, supervisa las tres posiciones del interruptor automático cuando se inserta en el zócalo:

  • Zócalo conectado

  • Zócalo desconectado

  • Posiciones de prueba del zócalo

Características de la interfaz EIFE

Las características principales de la interfaz EIFE son:

  • Puerto doble Ethernet de 10/100 Mbps para una conexión por encadenamiento simple

  • Servicio web de perfil del dispositivo para la detección de la interfaz EIFE en la red de área local (LAN)

  • Interfaz Ethernet para interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ

  • Páginas web de ajustes incrustadas

  • Páginas web de supervisión y control incrustadas

  • Páginas web de diagnóstico incrustadas

  • Páginas web de seguridad incrustadas

  • Gestión de estado de zócalo (CE, CD y CT)

  • Alarma de notificación por correo electrónico integrada

  • Interfaz IEC 61850 para interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ

  • Comunicación máquina a máquina (M2M)

  • Control de acceso basado en roles (RBAC) para usuarios que acceden a las páginas web

EIFESesiones de páginas web de

Se admite un máximo de ocho sesiones HTTP. Una vez que el HTTPS está habilitado, solo se admiten cuatro sesiones HTTPS al mismo tiempo.

EIFEVersiones del firmware de

En este manual se describen las páginas web correspondientes a dos versiones diferentes del firmware de la interfaz EIFE:

EIFE Protocolos compatibles con la interfaz

La interfaz EIFE admite los siguientes protocolos Ethernet:

  • Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP es un protocolo que proporciona comunicación de cliente/servidor entre dispositivos y Modbus TCP/IP que proporciona comunicaciones a través de una conexión Ethernet. Modbus TCP/IP se utiliza para intercambiar datos entre la interfaz EIFE y otros dispositivos Modbus TCP/IP compatibles a través del puerto TCP 502.

  • Modbus TCP/IP seguro: es un protocolo seguro que proporciona comunicación de cliente/servidor entre dispositivos y TCP/IP que proporciona comunicaciones a través de una conexión Ethernet. El Modbus TCP/IP seguro se utiliza para intercambiar datos entre la interfaz EIFE y otros dispositivos Modbus TCP/IP compatibles a través del puerto TCP configurado por el usuario a través de la página web de IFE. De forma predeterminada, este protocolo se deshabilitará.

  • Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP): HTTP es un protocolo de red que gestiona la entrega de archivos y datos en la World Wide Web. Proporciona funciones de servidor web a través del puerto TCP 80. La configuración remota de la interfaz EIFE interface y la visualización de datos de diagnóstico se pueden realizar mediante un navegador web.

  • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS): HTTPS es una variante de la versión estándar de Hypertext Transfer Protocol (HTTP) que añade una capa de seguridad a los datos en tránsito mediante una conexión de protocolo Transport Layer Security (TLS). HTTPS permite la comunicación cifrada y una conexión segura entre un usuario remoto y la interfaz EIFE. Proporciona funciones de servidor web a través del puerto TCP 443.

  • Protocolo de transferencia de archivos (FTPS): FTPS es una variante de la versión estándar de File Transfer Protocol (FTP) que añade una capa de seguridad a los datos en tránsito mediante una conexión de protocolo TLS. FTPS permite la comunicación cifrada y una conexión segura entre un usuario remoto y la interfaz EIFE.

    NOTA: Para la interfaz EIFE con versiones de firmware superiores a la 004.006.000, utilice un cliente FTPS, como FileZilla o WinSCP, para transferir los archivos de configuración IEC 61850.
  • Protocolo simple de administración de redes (SNMP o Simple Network Management Protocol): basado en el formato MIB2, SNMP permite almacenar y enviar información de identificación y diagnóstico utilizada para fines de gestión de redes a través del puerto UDP 161.

  • Protocolo de árbol de expansión rápido (RSTP EcoStruxure Power Commission Software): RSTP es un protocolo de red que garantiza una topología sin bucles para redes Ethernet. Es la versión avanzada de Spanning Tree Protocol, es un protocolo de nivel de vínculo ejecutado en puentes o conmutadores.

  • Perfil de dispositivos para servicios web (DPWS): DPWS define un conjunto mínimo de restricciones de implementación para permitir de manera segura los servicios web de mensajería, detección, descripción y sucesos en los dispositivos de recursos restringidos.

  • Protocolo de tiempo de red (NTP): NTP es un protocolo de red para la sincronización horaria entre sistemas informáticos con redes de datos de latencia variable y conmutación de paquetes.

  • Protocolo IEC 61850: IEC 61850 es una norma para redes de comunicación y sistemas de subestaciones. Basado en el protocolo Ethernet, se trata de un método de comunicación estandarizado, desarrollado para dar soporte a sistemas integrados compuestos por dispositivos electrónicos inteligentes (IED) autodescriptivos multifabricante. Estos sistemas están conectados entre sí a través de una red para llevar a cabo funciones de protección en tiempo real, control, medición y supervisión.

NOTA: Los protocolos HTTPS, FTPS, RSTP, NTP e IEC 61850 solo pueden utilizarse a partir de una versión del firmware de la interfaz EIFE superior a la 005.000.000.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.