Datos en tiempo real
Descripción
La página
proporciona:-
Las lecturas básicas del interruptor automático conectado a la interfaz EIFE en tiempo real en .
-
Los resúmenes de interruptor automático de
-
Las tendencias en tiempo real para el interruptor automático para los temas seleccionados en
Páginas de aparato único
Esta página muestra las lecturas básicas del interruptor automático conectado a la interfaz EIFE en tiempo real. Esta información incluye el estado de funcionamiento del interruptor automático con indicación en color verde, naranja y rojo, el estado del zócalo, la corriente de carga, la potencia, el factor de potencia, la tensión, etc.
En la tabla se muestran los pasos que deben seguirse para supervisar los datos en tiempo real de un dispositivo:
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
Desde la barra de menús de EIFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
2 |
En el menú , en el submenú , seleccione el interruptor automático en . |
Muestra los datos en tiempo real del interruptor automático. |
Páginas de resumen del dispositivo
Las vistas de tabla de resumen de dispositivos ofrecen un resumen del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ conectado a la interfaz EIFE.
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
En el menú , en el submenú , haga clic en . |
Expande el árbol de opciones de selección de la página de resumen. |
2 |
Seleccione la que desea visualizar. |
Abre la lista de selección del dispositivo. |
3 |
Seleccione el interruptor automático en y haga clic en .NOTA: Haga clic en
para seleccionar
todos los dispositivos disponibles. Haga clic en para borrar todos
los dispositivos seleccionados.
|
Se muestra un resumen del interruptor automático. NOTA: Haga clic en
para
volver a la lista de selección del dispositivo.
|
Tendencias
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
Desde la barra de menús de EIFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
2 |
En el menú , en el submenú , seleccione . |
Expande el árbol de datos para la selección de la opción de datos en tiempo real y la selección de la opción de tendencias de tiempo. |
3 |
Seleccione . |
Abre la página de configuración de tendencias en tiempo real. |
4 |
Seleccione el interruptor automático en la lista . |
Permite seleccionar el interruptor automático para las tendencias. |
5 |
Seleccione hasta 8 temas en la lista . |
Permite seleccionar los temas para las tendencias. |
6 |
Haga clic en para abrir la página de visualización . |
Abre la página de visualización de tendencias en tiempo real. |
7 |
Ajuste los parámetros de tendencias. |
Permite ajustar los parámetros de tendencias. |
Parámetros de tendencias
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
Seleccione la tendencia o la tendencia .NOTA:
vuelve
a trazar el eje x del gráfico tras cada muestreo, llenándolo
con todos los datos recopilados desde el inicio de las tendencias. actualiza el gráfico
con los datos más recientes después de cada muestreo, con
el eje x constante para mostrar el tiempo de tendencias total seleccionado.
|
Selecciona el modo gráfico. |
2 |
Elija un tiempo de tendencias de entre 1 y 15 minutos. Esta es la duración de las tendencias. |
Permite seleccionar la cantidad de tiempo de las tendencias. |
3 |
Seleccione para iniciar las tendencias de los temas de seleccionados.NOTA: Las tendencias
se pueden detener antes de llegar al tiempo de tendencias haciendo
clic en
. Si se pulsa después de detener el muestreo, se iniciará
una nueva tendencia.
|
Inicia las tendencias. |
4 |
Pulse para ver un registro de todos los temas de muestreo registrados durante el tiempo de tendencias. |
Muestra un registro de todos los valores de temas muestreados durante las tendencias. |
5 |
Pulse para volver a seleccionar los dispositivos y temas para las tendencias. |
Vuelve a la página de configuración de tendencias en tiempo real. |