DOCA0106ES-14

Fecha y hora

Descripción

La página FECHA Y HORA permite:

  • Establecer de forma manual la fecha y hora del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a la interfaz EIFE .

  • Sincronizar automáticamente la fecha y hora del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ con la hora de la interfaz EIFE .

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de fecha y hora.

Cómo navegar hasta la página Fecha y hora

Para ver la página FECHA Y HORA , haga clic en CONFIGURACIÓN > GENERAL > FECHA Y HORA .

Ajustes de fecha y hora

Parámetro

Descripción

Modo de ajuste de fecha y hora

Permite seleccionar el modo de ajuste de la fecha y hora del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ y los dispositivos IMU de este:

  • Active la opción Manual (ajuste predeterminado) para ajustar manualmente la fecha y hora en los campos correspondientes.

  • Active la opción Sincronización de red a través de NTP para que un servidor de hora externo (servidor NTP) ajuste automáticamente la fecha y hora.

Fecha

Permite establecer la fecha actual de forma manual en formato aaaa-mm-dd.

Hora

Permite establecer la hora actual de forma manual en formato hh:mm:ss.

Ajustes de NTP

Parámetro

Descripción

Modo de ajuste del servidor NTP

Permite seleccionar el modo de ajuste del servidor NTP:

  • Marque la opción Obtener servidores automáticamente a través de DHCP/BOOTP (ajuste predeterminado) para ajustar automáticamente los servidores NTP.

  • Active la opción Manual para ajustar manualmente los nombres o direcciones de los servidores NTP.

Servidor NTP principal

Permite especificar manualmente la dirección del servidor NTP principal.

Servidor NTP secundario

Permite especificar manualmente la dirección del servidor NTP secundario.

NOTA:
  • Si la interfaz EIFE no puede acceder a ninguno de los dos servidores NTP y hay otro dispositivo IMU ajustado la fecha y hora, el modo de ajuste de la fecha y hora de la interfaz EIFE regresará automáticamente a Manual.

  • Si el modo de ajuste de la hora se ajusta en Manual, el Offset de la zona horaria se restablecerá a 0.

  • IPv6 no es compatible con direcciones de servidor NTP.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.