Servicios de red IP
Descripción
La página permite ajustar y activar los servicios de red IP.
Los usuarios con función de Administrador de seguridad pueden editar los parámetros de servicios de la red IP.
Cómo navegar hasta la página Servicios de red IP
Para ver la página , haga clic en .
Parámetros de servicios de red IP
|
Parámetro |
Descripción |
Valor |
|---|---|---|
|
|
Permite activar/desactivar el servicio Modbus/TCP. |
Ajuste predeterminado: Activado |
|
|
Permite activar/desactivar la comunicación segura a través de TLS y luego mediante el mecanismo RBAC entre el software EPC y la interfaz EIFE. NOTA: Se recomienda configurarlo como Habilitado.
Una vez habilitada la puesta en marcha segura, si el software EPC
está conectado a la interfaz EIFE, el usuario debe comenzar una
nueva detección de la interfaz EIFE con el software EPC.
|
Ajuste predeterminado: desactivado |
|
Permite definir el número de puerto del servidor de la puesta en marcha segura. |
Intervalo de ajuste:1 – 65534 Ajuste predeterminado: 49152 |
|
|
|
Permite activar/desactivar el Modbus seguro para el servicio máquina a máquina. NOTA: La comunicación segura máquina
a máquina requiere componentes que se conecten a la interfaz
EIFE para admitir la comunicación Modbus segura.
|
Ajuste predeterminado: Desactivado |
|
Permite definir el número de puerto del servidor del Modbus seguro. |
Intervalo de ajuste:1 – 65534 Ajuste predeterminado: 802 |
|
|
Permite definir el número de sesiones para el servidor del Modbus seguro. |
Intervalo de ajuste:1–8 Ajuste predeterminado: 2 |
|
|
|
Permite activar/desactivar el servidor FTPS. |
Ajuste predeterminado: el servidor FTPS está desactivado |
|
|
Permite activar/desactivar el descubrimiento (DPWS) automático de la interfaz EIFE . |
Ajuste predeterminado: Activado |
|
|
Permite definir el número de puerto del servidor HTTP/web. |
Intervalo de ajuste:1 – 65534 Ajuste predeterminado: 80 |
|
|
Permite activar/desactivar el servicio HTTPS y definir el número de puerto del servidor HTTPS. NOTA: Cuando desactive HTTPS, deberá borrar las cookies
del navegador antes de volver a autenticarlo.
|
Intervalo de ajuste:1 – 65534 Ajuste predeterminado: Activado (valor: 443) |