Mensajes de correo electrónico
Descripción
La página permite configurar la lista de destinatarios de los mensajes de correo electrónico para las siguientes funciones:
-
Notificación de eventos
-
Publicación de datos
Pueden declararse hasta 15 usuarios o destinatarios de correo electrónico.
Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de Mensajes de correo electrónico.
Cómo navegar hasta la página Mensajes de correo electrónico
Para ver la página , haga clic en .
Lista de ajustes
|
Ajuste |
Descripción |
|---|---|
|
|
Permite especificar la dirección de correo electrónico del destinatario. |
|
|
Muestra el nombre del idioma seleccionado EmailAjustes de Idioma de . |
|
|
Permite seleccionar los eventos de la lista que se notificarán al usuario por correo electrónico. |
|
|
Permite activar la publicación por correo electrónico de los datos seleccionados en la página Dispositivos. |
Página Notificación
La página permite seleccionar los eventos que se notificarán por correo electrónico de entre una lista de eventos.
ATENCIÓN |
|---|
|
INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPO O EQUIPO AVERIADO
No confíe únicamente en la notificación
de los correos electrónicos para realizar el mantenimiento de
su equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
La lista de eventos que se muestra contiene solo los eventos aplicables relacionados con el interruptor automático MasterPacT MTZ:
-
con la unidad de control MicroLogic X y la interfaz EIFE
-
con 1 o 2 módulos IO opcionales conectados al módulo de puerto ULP.
ATENCIÓN