Unidad funcional inteligente
Definición
Una unidad funcional es un conjunto mecánico y eléctrico que agrupa uno o varios productos para realizar una función en un cuadro eléctrico (protección de entrada, mando del motor y control).
El interruptor automático con sus componentes de comunicación internos (unidad de control MicroLogic o MicroLogic ) y los módulos ULP externos (módulo IO) conectados a una interfaz de comunicación recibe el nombre de unidad funcional inteligente (IMU).
Una IMU se sitúa alrededor de un interruptor automático de los siguientes rangos:
-
Interruptores automáticos MasterPact MTZ
-
Interruptores automáticos MasterPact NT/NW
-
Interruptores automáticos ComPacT NS1600b-3200
-
Interruptores automáticos ComPacT NS630b-1600
-
Interruptores automáticos de marcos P- y R- PowerPacT
-
Interruptores automáticos ComPacT NSX
-
Interruptores automáticos de marcos H-, J- y L- PowerPacT
La información relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT de trama H, J y L de esta guía también se aplica a la gama existente de interruptores automáticos ComPact NSX y PowerPact de trama H, J y L.
La información relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT de trama P y R de esta guía también se aplica a los interruptores automáticos existentes de las gamas ComPact NS y PowerPact con marcos P y R.
Las excepciones se mencionan siempre que sea aplicable. Las nuevas gamas se basan en la misma arquitectura técnica y dimensional que la de la gama existente de interruptores automáticos.
ULPMódulos por gama de interruptores automáticos
En la siguiente tabla se indican los módulos ULP compatibles para cada gama de interruptores automáticos.
ULPMódulo |
Número de referencia |
MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP y unidad de control MicroLogic |
MasterPact NT/NW o ComPacT o PowerPacT P- and R-Frame con módulo BCM ULP y unidad de control MicroLogic |
ComPacT NSX o PowerPacT H-, J-, and L-Frame con módulo BSCM o unidad de control MicroLogic |
---|---|---|---|---|
IFE Interfaz Ethernet para un interruptor automático |
LV434001 LV434010 |
✓ |
✓ |
✓ |
IFE Servidor de panel Ethernet |
LV434002 LV434011 |
✓ |
✓ |
✓ |
Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ |
LV851001 |
✓ |
– |
– |
Kit de piezas de repuesto EIFE de un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1 |
LV851100SP |
✓ |
– |
– |
Kit de piezas de repuesto EIFE de un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ2/MTZ3 |
LV851200SP |
✓ |
– |
– |
IFMInterfaz Modbus-SL para un interruptor automático |
TRV00210 STRV00210 |
– |
✓ |
✓ |
IFMInterfaz Modbus-SL para un interruptor automático |
LV434000 |
✓ |
✓ |
✓ |
FDM121Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático |
TRV00121 STRV00121 |
– |
✓ |
✓ |
IOMódulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático |
LV434063 |
✓ |
✓ |
✓ |
Interfaz de mantenimiento USB |
TRV00911 STRV00911 |
– |
✓ |
✓ |
Para obtener más información sobre el sistema ULP y sus componentes, consulte las Guías del usuario del sistema ULP.
Arquitectura de comunicación
A |
FDM128Pantalla Ethernet para ocho dispositivos |
B |
FDM121Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático |
C |
IFE Interfaz Ethernet para un interruptor automático |
D |
IFE Servidor de panel Ethernet |
E |
IFMInterfaz Modbus-SL para un interruptor automático |
F |
IOMódulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático |
G |
MasterPact MTZ1 Interruptor automático seccionable o MTZ2/MTZ3 |
H |
MasterPact MTZ1 Interruptor automático fijo o MTZ2/MTZ3 |
I |
MasterPact NT/NW Interruptor automático |
J |
Interruptor automático ComPact NS/PowerPact de marco P y R |
K |
ComPacT NSX/PowerPacT H-, J-, and L-frame circuit breaker |
L |
ULPMódulo de puerto |
M |
Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ |
N |
ULPTerminación de línea |
O |
Cable RJ45 ULP |
P |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
Q |
NSXCable |
Controlador remoto
Un controlador remoto es un dispositivo que puede comunicarse con una IMU mediante una interfaz de comunicación, como la interfaz EIFE Ethernet incorporada. Por ejemplo, la pantalla Ethernet FDM128 para ocho dispositivos, supervisor, PLC, BMS, sistema SCADA, etc., son controladores remotos.
Para obtener la descripción de los registros y los comandos de Modbus, consulte las Guías de comunicación Modbus.