Modbus
Descripción
La página
muestra las estadísticas globales de conexiones de puertos TCP/IP y TCP.Los usuarios con funciones de instalador o ingeniero pueden cambiar la configuración de la página Diagnóstico.
Cómo navegar hasta la página Modbus
Para ver la página
, haga clic en .Parámetros de estadísticas globales
Estadísticas globales |
Parámetro |
Descripción |
---|---|---|
|
|
Número de tramas recibidas |
|
Número de tramas transmitidas |
|
|
Estado del puerto Ethernet conectado: Si está deshabilitado, el valor Estado del puerto se muestra como . |
|
|
Número de conexiones activas |
|
|
|
Número de tramas recibidas |
|
Número de tramas transmitidas |
|
|
Número de mensajes de error |
|
Haga clic en para restablecer a 0 los valores de las estadísticas.Si la interfaz EIFE está apagada o se ha reseteado debido a un cambio en la configuración o cualquier otro motivo, los valores de las estadísticas se restablecerán a 0. |
Parámetros de conexiones del puerto Modbus TCP
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Número de serie |
|
Dirección IP remota |
|
Número de puerto remoto |
|
Número de puerto local |
|
Número de mensajes transmitidos |
|
Número de mensajes recibidos |
|
Número de mensajes de error enviados |