DOCA0106ES-12

Redundancia-puertos RSTP

Descripción

En la página REDUNDANCIA-PUERTOS RSTP se muestran los datos de diagnóstico de los puertos RSTP.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden consultar las páginas de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página Redundancia-puertos RSTP

Para ver la página REDUNDANCIA-PUERTOS RSTP , haga clic en DIAGNÓSTICO > COMUNICACIÓN > REDUNDANCIA-PUERTOS RSTP .

Parámetros del puerto 1 y puerto 2

Parámetro

Descripción

Estado

Estado actual del puerto. De manera predeterminada, está desactivado, con bloqueo y reenvío.

NOTA: Otros estados como escucha o registro (aprendizaje) son estados intermedios que no se muestran al usuario.

Función

Función actual del puerto en el anillo. Si el estado del puerto es desactivado, la función podrá ser Raíz o Designado. Si el estado del puerto es desactivado (la conexión Ethernet está desactivada), la función será Desconocido.

Prioridad

El valor de prioridad del puerto se incluye en el identificador del puerto. Todos los puertos de un puente tendrán un identificador de puerto con el format: [1 byte port number][1 byte port priority].

NOTA: Los puntos siguientes se incluyen para ayudar a comprender el uso de la prioridad de puerto (identificador de puerto).
  • El puerto que transporta paquetes hasta el puente raíz es el puerto raíz. Cuando existen diversos puertos de este tipo, el que presente el identificador de puerto con un valor más bajo será el puerto raíz, mientras que el resto pasarán a ser puertos alternativos.

  • Número de puerto: el número de puerto no puede configurarse. En el dispositivo, el número de puerto (número de interfaz) del puerto-1 es 1 y el del puerto-2 es 2.

Coste de ruta de puerto

Contribución de este puerto al coste de las rutas dirigidas al puente raíz que incluye este puerto.

RST recibido (BPDU)

Número total de BPDU de RSTP que ha recibido este puerto desde el último reinicio de los contadores.

RST transmitido (BPDU)

Número total de BPDU de RSTP que ha transmitido este puerto desde el último reinicio de los contadores.

TCN recibido (BPDU)

Número total de BPDU de cambio de topología que ha recibido este puerto desde el último reinicio de los contadores.

TCN transmitido (BPDU)

Número total de BPDU de cambio de topología que ha transmitido este puerto desde el último reinicio de los contadores.

Haga clic en Reiniciar contadores para restablecer a 0 los valores de las estadísticas.

Si la interfaz EIFE está apagada o se ha reseteado debido a un cambio en la configuración o cualquier otro motivo, los valores de las estadísticas se restablecerán a 0.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?