Preferencias
Descripción
La página permite ajustar las preferencias de la interfaz EIFE correspondientes a la velocidad de actualización de datos.
Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de preferencias.
Cómo navegar hasta la página Preferencias
Para ver la página , haga clic en .
Ajustes de preferencias
|
Parámetro |
Descripción |
Valor |
|---|---|---|
|
|
Ajusta la frecuencia con la que se leen los datos del dispositivo en las vistas de tabla de supervisión estándar. |
Rango de ajuste: de 5 a 60 s Ajuste predeterminado: 5 s |
|
|
Ajusta la frecuencia con que se realiza una comprobación de las comunicaciones mientras el navegador muestra lecturas en tiempo real en las vistas de tabla de supervisión estándar. Esta función intenta volver a poner en servicio automáticamente cualquier dispositivo que esté fuera de servicio. |
Rango de ajuste: de 5 a 30 min Ajuste predeterminado: 15 min |