DOCA0106ES-12

Ethernet

Descripción

La página ETHERNET permite definir la velocidad de transmisión y la velocidad de la conexión Ethernet física de los puertos Ethernet.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de Ethernet.

Para los ajustes de Ethernet, al hacer clic en Aplicar cambios , se mostrará un mensaje emergente en el que deberá confirmar si desea reiniciar la interfaz para aplicar los nuevos ajustes:

  • Haga clic en para reiniciar y aplicar los cambios en los ajustes.

  • Haga clic en No para cancelar las modificaciones en los ajustes y regresar a los últimos ajustes guardados.

Cómo navegar hasta la página Ethernet

Para ver la página ETHERNET , haga clic en CONFIGURACIÓN > COMUNICACIÓN > ETHERNET .

Ajustes de Ethernet

Parámetro

Descripción

Valor

Dirección MAC

Una dirección única de control de acceso a medios de una interfaz EIFE . La dirección MAC está escrita en la etiqueta situada en el lateral de la interfaz EIFE .

Formato de trama

Se utiliza para seleccionar el formato de los datos enviados a través de una conexión Ethernet.

  • Ethernet II

  • 802.3

  • Automático (ajuste predeterminado)

Ajustes de control de puertos

Parámetro

Descripción

Valor

Modo ETH1

Se utiliza para definir el modo de transmisión y la velocidad de la conexión Ethernet física del puerto Ethernet 1.

Negociación automática (ajuste predeterminado)

Modo ETH2

Se utiliza para definir la velocidad de la conexión Ethernet física y la transmisión para el puerto Ethernet 2.

Negociación automática (ajuste predeterminado)

Ajustes de protección frente a tormentas de difusión

Parámetro

Descripción

Valor

Activado

Activa la opción de Protección frente a tormentas de difusión (opción activada de forma predeterminada).

Nivel

Permite seleccionar el nivel de protección frente a tormentas de difusión. El valor del nivel corresponde a un valor de tasa de información comprometida (CIR), que es la cantidad de tráfico entrante en el puerto del interruptor a partir de la cual la protección contra tormentas deja de permitir el acceso al tráfico de difusión.

Nivel de protección contra tormentas de difusión:

  • 1 : máximo (1000)

  • 2 : alto (2000)

  • 3 : medio-alto (3000)

  • 4 : medio-bajo (4000), ajuste predeterminado

  • 5 : bajo (5000)

  • 6 : mínimo (6000)

NOTA: El valor del nivel corresponde a la tasa de información comprometida.

Tasa de información comprometida

Muestra el valor de solo lectura del nivel de protección contra tormentas de difusión.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?