DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Om dokumentet

Dokumentomfang

Dette dokumentet inneholder omfattende instruksjoner for installasjon, konfigurering og bruk av ELKO Smart ZB Termostat 16 A i Wiser Home-systemet. Det forklarer manuell og app-basert temperaturkontroll, paring av enheter, forhåndsinnstilte konfigurasjoner og sensorkalibrering. Brukerne kan opprette tidsplaner, stemninger og automatiseringer, justere skjerminnstillinger og administrere romspesifikk atferd som belegg- og vindusdeteksjon. Veiledningen dekker også integrering med stemmeassistenter, LED-visninger og prosedyrer for tilbakestilling av enheten.

Gyldighetsmerknad

Egenskapene til produktene som er beskrevet i dette dokumentet, er ment å samsvare med egenskapene som er tilgjengelige på elko.no. Som en del av vår bedriftsstrategi for kontinuerlig forbedring, kan vi komme til å revidere innholdet over tid for å forbedre klarhet og nøyaktighet. Hvis du ser en forskjell mellom egenskapene i dette dokumentet og egenskapene på elko.no, anser du elko.no for å inneholde den nyeste informasjonen.

For din sikkerhet

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Fagfolk må bevise dyp kunnskap på følgende områder:
- Tilkobling til installasjonsnettverk.
- Tilkobling av flere elektriske enheter.
- Legging av strømkabler.
- Sikkerhetsstandarder, lokale regler og forskrifter for kabling.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
LIVSFARE PÅ GRUNN AV ELEKTRISK STØT
Utgangene kan lede elektrisk strøm selv når lasten er koblet ut.
  • Koble fra sikringen i den innkommende kretsen før du arbeider på enheten.
  • Sørg for at nettinngangen har en sikring på 2 A.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
Enheten er ikke en SELV-enhet (sikkerhetsenhet med ekstra lav spenning).
Sensorledningene er koblet til strømnettet (AC 230 V).
  • Bruk kun sensorer med dobbelt isolerte kabler.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Generell informasjon om cybersikkerhet

I de senere årene har det økende antallet nettverkstilkoblede maskiner og produksjonsanlegg opplevd en tilsvarende økning i potensialet for cybertrusler, for eksempel uautorisert tilgang, datalekkasjer og driftsavbrudd. Du må derfor vurdere alle mulige tiltak cybersikkerhet for å beskytte ressurser og systemer mot slike trusler.

For å holde dine Schneider Electric-produktene dine trygge og beskyttet, er det i din interesse å implementere de beste fremgangsmåtene for cybersikkerhet som beskrevet i dokumentet Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric gir ytterligere informasjon og hjelp:

Miljødata

Finn og last ned omfattende miljødata om produktene dine, inkludert RoHS-samsvar og REACH-deklarasjoner samt PEP (Product Environmental Profile), EOLI (End-of-Life Instructions) og mye mer.


https://www.se.com/myschneider

Generell informasjon om Schneiders miljødataprogram

Klikk på lenken under for å lese om Schneider Electrics miljødataprogram.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Samsvarserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RADIOUTSTYRSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen kan lastes ned her:

Tilgjengelige språk for dokumentet

Dette dokumentet er tilgjengelig på følgende språk:

  • Engelsk

  • Norsk

Opplysninger om terminologi som er ikke-inkluderende eller ufølsom

Som et ansvarlig, inkluderende selskap oppdaterer Schneider Electric stadig sine kommunikasjoner og produkter som inneholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. Men til tross for disse anstrengelsene, kan innholdet vårt fortsatt inneholde vilkår som anses som upassende av noen kunder.

Varemerker

  • Zigbee® er et registrert varemerke for Connectivity Standards Alliance.
  • Wiser™ er et varemerke som eies av Schneider Electric, med datterselskaper og tilknyttede selskaper.
  • QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land.

Andre merkenavn og registrerte varemerker tilhører de aktuelle eierne.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.