DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Innstilling av romtemperatur med appen

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du justere romtemperaturen.
Slik justerer du romtemperaturen:
  1. Kontroll-fanen trykker du på Alle enheter eller en romfane der termostaten befinner seg.
  2. Trykk på for å velge en termostat.
  3. Bruk glidebryteren og still inn romtemperaturen for oppvarming.
    MERK:
    • indikerer at romtemperaturen er under ønsket temperatur (settpunkt), slik at oppvarmingen er på.

    • indikerer at romtemperaturen er over ønsket temperatur (settpunkt), slik at oppvarmingen er av.

    TIPS: Du kan også justere settpunktstemperaturen:
    • Ved å trykke på eller i varmedelen på Kontroll-fanen.

    TIPS: Ved å trykke på kan du stille inn øketiden og slå den av.
    VIKTIG:
    • Når øketiden er stilt inn, heves settpunktstemperaturen automatisk med 2 °C i den innstilte øketiden. Etter at øketiden er over, går settpunktstemperaturen tilbake til den aktuelle planlagte hendelsen eller til den forrige settpunktstemperaturen.

    • Ved å flytte glidebryteren til bunnen av linjen aktiveres modusen Frostbeskyttelse. I denne modusen holder systemet romtemperaturen konstant på 5 °C for å forhindre frysing.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.