DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Oppretting av tidsplan/hendelse

Enheten kan styres og utløses fullstendig iht. en tidsplan. Når tidsplanen er oppgitt, følger systemet den aktive tidsplanen. Du kan når som helst opprette eller endre tidsplanene.

Slik oppretter du tidsplanen/hendelsen:

  1. startskjermen trykk er du på .

  2. Trykk på fanen Tidsplaner > .

  3. På siden Ny tidsplan oppgir du Navn på timeplan og velger typeog rom.

  4. Trykk på Opprett.

  5. Velg en dag (A) og trykk på for å legge til hendelse:

    • Velg temperatur (for eksempel 16 °C).

      MERK: Når du setter glidebryteren nederst på linjen for tidsplanen, aktiveres frostbeskyttelsesmodus når tidsplanen begynner.
      I frostbeskyttelsesmodus opprettholder systemet en romtemperatur på 5 °C.
    • Still inn klokkeslett (for eksempel 12:00).

      MERK: Det kan opprettes maksimalt 8 hendelser per dag.

      Du kan trykke på for å kopiere tidsplanen fra én dag til andre dager, eller kopiere hele tidsplanen til en ny eller eksisterende tidsplan.

  6. Trykk på Angi.

  7. Trykk på øverst til høyre på skjermen, og velg Følg tidsplan for å slå tidsplanen på/av.

Når systemet følger en tidsplan:
Det nye settpunktet vil fortsette å være aktivt frem til neste planlagte hendelse.

Du kan se tiden frem til neste planlagte hendelse på Kontroll-fanen under enhetsnavnet. Til-tiden viser hvor lenge tidsplanen er satt til PÅ.


Når systemet ikke følger en tidsplan:
Eventuelle endringer av settpunkt som er gjort med glidebryteren, vil fortsatt være aktive til neste gang glidebryteren brukes.
Til-tiden forsvinner fra skjermen.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.