DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Slå enheten på/av manuelt

Når termostaten ikke er i bruk, kan du slå enheten på/av manuelt
MERK: Pass på at du deaktiverer barnesikring før du slår av enheten.

Trykk på - i > 10 s for å slå av.

Når termostaten er helt av:

  • LED viser ingen romtemperatur

  • Kontrollerer ikke romtemperatur

  • Utganger forblir av

  • Ved første samhandling viser enheten en "X" på displayet for å vise at den er av.

Aktiver termostaten ved å trykke på - / O / + én gang, termostatmatriseskjermen X, og trykk deretter på - / O / + knappen i > fem sekunder for å snu.

Når termostaten er slått på, går den tilbake til sin siste tilstand.

MERK: Når termostaten slås av/på manuelt, vises ikke statusen i Wiser Home-appen.
VIKTIG: Hvis termostaten er AV, er ikke boligen din beskyttet mot frost. I den nåværende versjonen av Wiser Home-appen kan du ikke slå en termostat PÅ igjen. Den kan bare slås PÅ manuelt.
Hvis du drar på ferie, anbefales det derfor å senke settpunktet til minimumsnivået for frostbeskyttelse i stedet for å slå termostaten AV.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.