DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Paring av enheten med Wiser Hub

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du pare termostaten med Wiser Hub for å få tilgang til og kontrollere termostaten.
Slik parer du termostaten:
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på fanen Enheter > >Klima.
    TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på fanen Kontroll > > Klima.
  3. Trykk på Innfelt termostat, og velg termostaten du vil pare
  4. Trykk på Neste
    Det neste skjermbildet viser prosessen for tilkobling av termostaten.
  5. På termostaten trykker du samtidig (> 3 s) på berøringsknappen O og holder de inne til Jn vises på enheten.
    Den trådløse LED-lampen blinker gult ved tilkobling.
  6. Vent i noen sekunder til den trådløse LED-en på termostaten blir grønn.
    MERK: Den trådløse LED-lampen på termostaten lyser rødt hvis kan koble til.
    Når paringen er vellykket, viser appen statusen for paring av enheten.
  7. Legg til et navn for termostaten, og trykk på Neste
  8. Tilordne en termostat til rommet, og trykk deretter på Send inn.

    Når du har paret enheten, vises en skjerm med følgende alternativer:

    • + Legg til ny enhet: Trykk for å fortsette å pare flere enheter.

    • Begynn å bruke enheten din: Trykk for å begynne å bruke den parede enheten.

    MERK: Suksessskjermen vises bare hvis du er logget inn somHuseier.

Termostaten er nå oppført på Kontroll-fanen under Alle og de spesifikke romfanene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.