DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Bortemodus

Når bortemodus (A) er aktivert, stilles alle rom inn på bortetemperaturen (standard 16 °C). Når den er aktiv, vises en hake på "Automatisering"-siden. Du finner den i menyen "Automatisering" ved å trykke på "Automation"-fanen nederst på startskjermen.

Når bortemodus er aktiv, er det bare rom som har settpunkttemperaturer som er høyere enn temperaturen i bortemodus, som påvirkes. Hvis et rom for eksempel er stilt inn til 5 °C, vil ikke bortemodus tvinge det til bortetemperaturen.

Selv om bortemodus overstyrer økning og rom som følger og ikke følger en tidsplan, er det fortsatt mulig å endre settpunktstemperaturen manuelt og øke individuelle rom etter at bortemodus har blitt aktivert. Det er også mulig å øke eller slå PÅ varmtvannet manuelt.

Alle rom og varmtvann vil vise verdiene sine i bortemodus. Varmtvannet blir slått AV hvis du har aktivert dette alternativet på skjermen Bortemodus.

MERK: Den aktuelle temperaturen vises ikke når bortemodus er aktivert.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.