DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Konfigurering av enheten

VIKTIG: Temperaturdataene fra sensoren vil bli brukt som inndata for oppvarmingssystemet i rommet. Hvis et rom har flere enheter som måler temperatur romtermostat, Smart ZB Termostat 16 A eller SmartSensor temp/fukt trådløs), beregner systemet gjennomsnittstemperaturen som måles fra enhetene for å styre oppvarmingen basert på den totale temperaturen i rommet.
For mer informasjon, se Innstilling av enheten som temperaturkilde.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.