DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Identifisering av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du identifisere termostaten fra de andre tilgjengelige enhetene i rommet.
  1. startskjermen trykk er du på .
  2. Trykk på Enheter > Innfelt termostat > Rominnstillinger > Identifiser (A).
    MERK: Termostatens LED-lamper på punktmatriseskjermen blinker hvitt, mens LED-lampen for trådløs tilkobling blinker grønt samtidig helt til du trykker på Ok.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.