DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Rominnstilling

Du kan stille inn kanal-, belegg- og vindusdeteksjon i rominnstillingene.

  1. Kontroll-fanen velger du termostaten du ønsker å endre rominnstillingen for.

  2. Trykk på Rominnstilling på termostatens kontrollskjerm for å åpne romdetaljer.

Kanalinnstillinger

Hvis termostaten og gulvvarmeenheten befinner seg i samme rom, kan du endre kanalen som er tilordnet til samme rom som termostaten, ved å trykke på Kanal i romdetaljer og velge kanal.

Belegg

Du kan endre innstillingene for belegg i henhold til brukerens behov ved å trykke på Belegg i romdetaljene.

  • Tomt forskyvning: Du stiller inn settpunktet når rommet er tomt.
    Dette bidrar til å spare energi ved å la temperaturen gå seg fra det normale settpunktet til et mindre komfortabelt, men mer energieffektivt nivå når rommet ikke er i bruk.


  • Forsinkelse fra belagt til tomt: Du kan stille inn tidsforsinkelsen mellom når et rom er opptatt og når det går over til tomt.
    Denne forsinkelsen sørger for at systemet ikke umiddelbart går over i tom-modus når et rom blir tomt, slik at du unngår unødvendige svingninger og får en overgangsperiode i tilfelle rommet blir opptatt igjen kort tid etter at det har vært ledig. Denne forsinkelsen bidrar til å optimalisere energieffektiviteten og opprettholde komforten i bygningen.


  • Minimum oppholdstid: Du kan stille inn hvor lenge termostaten minst skal registrere tilstedeværelse før den utfører visse handlinger, for eksempel justering av temperaturinnstillingene til settpunktet for ledig. Denne funksjonen bidrar til å forhindre at systemet reagerer på kortvarige bevegelser eller tilstedeværelse, og sikrer at det reagerer på vedvarende tilstedeværelse, slik at energiforbruket optimaliseres og komforten opprettholdes på en effektiv måte.

Registrering av åpent vindu

Registrering av åpne vinduer i en termostat er en funksjon som bruker sensorer til å registrere når vinduer eller dører i nærheten er åpne. Når det registreres et åpent vindu eller en åpen dør, kan termostaten justere varmesystemet for å spare energi. Dette bidrar til å forbedre energieffektiviteten og kan bidra til kostnadsbesparelser ved å sikre at systemet fungerer mer intelligent i forhold til endringer i innemiljøet.
Slå på bryteren for å aktivere deteksjon av åpne vinduer.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.