DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) er en intelligent personlig assistent utviklet av Amazon™ som er i stand til stemmesamhandling.

Vanlige Wiser-kommandoer for Alexa

  • Registrer enheter: «Alexa, finn enheter»

  • Reduser temperaturen: "Alexa, senk temperaturen i overetasjen med 4 grader"

  • Hev temperaturen: "Alexa, hev temperaturen i overetasjen med 3 grader"

  • Still inn temperaturen: "Alexa, sett overetasjen til 20 grader"

  • Få opp temperaturen: "Alexa, hva er temperaturen i overetasjen?

  • Hent settpunktet: "Alexa, hva er overetasjen innstilt til?"


Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.