DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Fjerning av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du fjerne termostaten fra Wiser-systemet.
Slik fjerner du termostaten fra Wiser-systemet:
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Innfelt termostat > Rominnstillinger > Slett (A).
  3. Les bekreftelsesmeldingen og trykk på Ok for å fjerne termostaten fra Wiser-systemet.
    MERK: Ved å fjerne termostaten tilbakestiller du termostaten. Hvis du fortsatt har problemer med tilbakestillingen, se tilbakestilling av enheten.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.