DUG_ELKO - Smart ZB Termostat 16 A_WH-00

Innstilling av lysstyrke for displayet

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du stille inn lysstyrken for termostatdisplayet, for eksempel aktiv (lysstyrke under interaksjon) og inaktiv (lysstyrke etter 60 sekunder uten aktivitet).
Slik stiller du inn lysstyrken for termostatdisplayet:
  1. startskjermen trykk er du på .
  2. Trykk på Enheter > Innfelt termostat > Rominnstillinger > Lysstyrke (A).
  3. Still inn aktiv og inaktiv lysstyrke ved hjelp av skyvelinjene.
    MERK:
    • Standard lysstyrke for aktiv skjerm er 100 %. Område fra 1 % ~ 100 %, og innstillingsnøyaktigheten er 1 %.

    • Standard inaktiv lysstyrke for skjermen er 0 %, innstillingsnøyaktigheten er 1 %, og den må være <= aktiv lysstyrke.

    For eksempel:
    Tillatt: Både aktiv og inaktiv lysstyrke kan settes til 50 %.

    Ikke tillatt: Inaktiv lysstyrke er satt til 60 % og aktiv lysstyrke er satt til 50 %.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.