DOCA0088ES-04

Introducción

Descripción

El módulo de visualización FDM121 muestra las mediciones, las alarmas y los datos de ayuda para la utilización de la unidad funcional inteligente (IMU). El módulo de visualización FDM121 puede controlar el interruptor automático equipado con un mando eléctrico o la aplicación predefinida realizada por el módulo IO .

El módulo de visualización FDM121 es compatible con los interruptores automáticos MasterPact MTZ , MasterPact NT/NW , ComPacT NS , ComPacT NSX y PowerPacT .

Características del módulo de visualización FDM121

Las características principales del módulo de visualización FDM121 son:

  • Interfaz del módulo de visualización para interruptores automáticos ComPacT , MasterPact y PowerPacT

  • Conformidad con ULP para la ubicación del módulo de visualización FDM121 en el cuadro

  • Interfaz ULP doble para una fácil conexión de encadenamiento

  • Operación de supervisión y control de interruptores automáticos

  • LED de alarma para eventos de prioridad media/alta

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?