Menú Alarmas
Definiciones
Un evento es un estado de modificación de datos digitales o cualquier incidente detectado por los módulos de la IMU. Los eventos cuentan con una marca de tiempo y se registran en el historial de eventos del módulo.
Una alarma es un tipo de evento que requiere una atención específica por parte del usuario.
El usuario puede asociar una alarma con cualquier medición o evento de la IMU.
Cada alarma recibe un nivel de prioridad predefinido:
-
Prioridad alta
-
Prioridad media
-
Prioridad baja
-
Ninguna prioridad
El usuario puede definir los parámetros de las alarmas y asignar prioridades con el software EcoStruxure Power Commission .
Para obtener más información sobre la configuración y las prioridades de las alarmas, consulte las Guías del usuario de las unidades de control MicroLogic que se proporcionan en la sección Documentos relacionados.
Presentación
Los eventos y las alarmas se muestran en el menú FDM121 , en el que puede elegir entre dos submenús:
del módulo de visualización-
FDM121 . El archivo de registro de eventos se pierde si FDM121 deja de recibir alimentación.
muestra los últimos 40 eventos de los dispositivos conectados. Los eventos los registra el módulo de visualización -
FDM121 deja de recibir alimentación. Las alarmas se clasifican por tipos cuya disponibilidad depende de los dispositivos conectados al módulo de visualización FDM121 :
muestra las alarmas detectadas por los dispositivos conectados. No se pierden si
Gama |
Opciones del historial de alarmas |
---|---|
MasterPact MTZ |
|
|
|
|
|
Reconocimiento y señalización en tiempo real de las alarmas
Las alarmas de prioridad alta y prioridad media se indican en tiempo real en el módulo de visualización FDM121 de forma diferente. También deben reconocerse de un modo distinto.
Prioridad |
Señalización en tiempo real |
Borrado de alarmas |
---|---|---|
Alta |
|
|
Media |
|
|
Navegación por las pantallas del
El procedimiento para navegar por las pantallas del
es el siguiente:Si se pulsa la tecla en cualquier pantalla del , se vuelve
a la pantalla mostrada antes de que apareciera la pantalla emergente .
Navegación por el submenú
El procedimiento para navegar por las pantallas de
es el siguiente:Pantalla de evento o alarma
A Fecha de aparición del evento o alarma
B Hora de aparición del evento o alarma:
-
en horas y minutos en la pantalla general
-
en horas, minutos, segundos y milisegundos en la pantalla detallada
C Nombre del evento o alarma
D Tecla para regresar al registro de eventos o al historial de alarmas.
E Tipo de evento o alarma:
F Número de pantalla
G Nivel de prioridad de alarma (indicado solo en el registro de eventos)
H Código de evento o alarma