DOCA0088ES-04

Descripción del hardware

Descripción

A

LED de señalización de las alarmas

B

Pantalla LCD

C

Teclas de navegación

D

Tierra funcional

E

2 RJ45 ULP (puertos)

F

Bornero de alimentación de 24VCC

LED de señalización de las alarmas

El LED de señalización de las alarmas naranja avisa al usuario cuando se detecta una alarma de prioridad alta o media en la IMU. También indica que uno de los módulos ULP de la IMU está en modo degradado o fuera de servicio.

Estado del LED de señalización de las alarmas

Significado

Apagado permanentemente

Funcionamiento nominal (ninguna alarma de prioridad alta o media detectada, ningún módulo degradado o fuera de servicio)

Parpadeando

  • Al menos una alarma de prioridad alta está presente en la lista de Registro de eventos y no ha sido reconocida por el usuario.

  • Un módulo de la IMU está fuera de servicio.

    El LED se apaga después del reconocimiento en el módulo no operativo o cuando el módulo en cuestión ya no está fuera de servicio.

Encendido permanentemente

  • Al menos una alarma de prioridad media está presente en la lista de Registro de eventos y no hay ninguna alarma de prioridad alta.

  • Un módulo de la IMU está en modo degradado.

    El LED se apaga después del reconocimiento en el módulo degradado o cuando el módulo en cuestión ya no está degradado.

Para obtener más información sobre la gestión de eventos y alarmas, consulte el menú Alarmas.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Puede restablecer la FDM121 pantalla a su configuración predeterminada de fábrica manteniendo pulsadas las teclas Atrás/Inicio y Contextual de forma simultánea durante 8-12 segundos. Para obtener más información, consulte la sección Teclas de desplazamiento.

Después del restablecimiento, el dispositivo se reinicia y restaura los siguientes ajustes a sus valores predeterminados de fábrica:

Parámetro

Valor predeterminado

Brillo

50 %

Contrast

50 %

Idioma

Inglés del Reino Unido

Unidad de temperatura

°C

Unidad de volumen

m3

Contraseña de ULP

1111, 2222, 3333 o 0000

Tierra funcional

En un entorno con un alto nivel de interferencias electromagnéticas, conecte la toma de tierra funcional del módulo de visualización FDM121 a la toma de tierra de la máquina local del cuadro usando una pletina de tierra.

Alimentación de 24VCC

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Se recomienda utilizar una corriente limitada/tensión limitada certificada/reconocida por la UL, o una alimentación eléctrica de clase 2 con 24VCC y 3A como máximo. Para obtener más información, consulte las Guías del usuario del sistema ULP proporcionadas en la sección Documentos relacionados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

El módulo de visualización FDM121 se alimenta con los cables ULP o mediante conexión directa de la alimentación al bornero de alimentación FDM121 :

  • Para una arquitectura comunicante, conecte la alimentación de 24VCC al conector de la interfaz de comunicación IFM o IFE . La interfaz de comunicación alimenta los demás módulos de la IMU mediante los cables ULP.

    En esta arquitectura, el bornero de alimentación FDM121 puede quitarse para reducir las dimensiones.

  • Para una arquitectura independiente, conecte la alimentación de 24VCC al bornero de alimentación FDM121 . El módulo de visualización FDM121 alimenta a los demás módulos de la IMU mediante los cables ULP.

Bloque de terminales de alimentación

Hilo

Color

Descripción

Sección

Longitud pelada

Negro

0V

0,2-1,5mm2 (24-16AWG)

7mm (0,28in)

Rojo

24VCC

0,2-1,5mm2 (24-16AWG)

7mm (0,28in)

El bornero de alimentación FDM121 tiene dos puntos por terminal para simplificar, si es necesario, la distribución de la alimentación a otros dispositivos del cuadro.

Conexión ULP

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Los puertos FDM121 RJ45 son solo para módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar el módulo de visualización FDM121 o el dispositivo conectado a él.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos FDM121 RJ45, consulte las Guías del usuario del sistema ULP que se proporcionan en la sección Documentos relacionados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Utilice los dos puertos ULP RJ45 del módulo de visualización FDM121 para conectarlo a la IMU. Ambos puertos ULP son idénticos y están en paralelo, lo cual permite conectar los módulos ULP de la IMU en cualquier orden.

Cuando no se utiliza el segundo puerto ULP RJ45, debe cerrarse con un terminador de línea ULP.

Montaje

Existen dos configuraciones de montaje posibles para el módulo de visualización FDM121 :

  • Montaje mediante corte de puerta y fijación con un clip.

  • Montaje mediante taladros y fijación mediante accesorio de montaje en voladizo (retrofit).

Montaje mediante corte de puerta

Monte el módulo de visualización FDM121 haciendo un corte estándar de 92×92mm (3,622×3,622in) en la puerta y empujando el módulo de visualización FDM121 por el orificio hasta que quede fijado con los clips.

Montaje mediante orificios

Monte el módulo de visualización FDM121 taladrando dos orificios de 22,5mm (0,89in) de diámetro y fijando el módulo de visualización FDM121 con un accesorio de montaje en superficie y una tuerca de fijación.

Si se utiliza el bornero de alimentación FDM121 para alimentar las IMU, se necesita un tercer corte formado por dos orificios de 22,5mm (0,89in) de diámetro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?