DOCA0088ES-04

Acerca de este libro

Objeto

El objetivo de esta guía es proporcionar a los instaladores y al personal de mantenimiento la información necesaria para configurar y utilizar el módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático.

Campo de aplicación

Este documento se aplica al módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático asociado con los siguientes interruptores automáticos:

  • MasterPact MTZ

  • MasterPact NT/NW

  • ComPacT NS 630-1600 A y 1600-3200 A

  • ComPacT NSX 100-630 A

  • PowerPacT de marco P y R

  • PowerPacT de marco H, J y L

NOTA:
  • La información de este documento relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NS y PowerPacT P- and R-frame se aplica también a los interruptores automáticos ComPact NS y PowerPact Py R (marcos) de la gama existente. Las excepciones se mencionan cuando corresponde.

  • La información de este documento relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT H-, J-, and L-Frame se aplica también a los interruptores automáticos ComPact NSX y PowerPact de marco H, J y L de la gama existente. Las excepciones se mencionan cuando corresponde.

  • Estas nuevas gamas se basan en la misma arquitectura técnica y dimensional que la de la gama existente de interruptores automáticos.

  • El módulo de visualización FDM121 es compatible con los interruptores automáticos MasterPact MTZ para la versión de firmware 004.000.009 o superiores.

Información en línea

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a la información online, vaya a la página de inicio de Schneider Electric en www.se.com.

La información incluida en esta guía está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente tener la versión más reciente y actualizada que está disponible en www.se.com/ww/en/download.

Documentos relacionados para dispositivos IEC

Título de la documentación

Número de referencia

Enerlin'X FDM121  – Front Display Module for One Circuit Breaker – Instruction Sheet

QGH80971

ComPacT NSX – Unidades de disparo electrónicas MicroLogic  5/6/7  – Guía del usuario

DOCA0188ES

MasterPact NT/NW - MicroLogic Unidades de control A y E – Manual del usuario

EAV16735

MasterPact NT/NW - MicroLogic Unidades de control 5.0P a7.0P – Manual del usuario

EAV16736

MasterPact NT/NW - MicroLogic Unidades de control 5.0H a7.0H – Manual del usuario

EAV16737

MasterPact MTZ  – Unidad de control MicroLogic X  – Guía del usuario

DOCA0102ES

Sistema ULP (estándar IEC) – Sistema ULP (Universal Logic Plug)  – Guía del usuario

DOCA0093ES

Enerlin'X IO  – Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático IEC – Guía del usuario

DOCA0055ES

Puede descargar estas publicaciones técnicas e información técnica adicional de nuestro sitio web www.se.com/ww/en/download.

Documentos relacionados para dispositivos UL/ANSI

Título de la documentación

Número de referencia

Enerlin'X FDM121  – Front Display Module for One Circuit Breaker – Instruction Sheet

QGH80971

PowerPacT H-, J-, and L-Frame - Unidades de control electrónicas MicroLogic 5 y 6 - Guía del usuario

48940-312-01 (EN, ES, FR)

MasterPact NT/NW - Unidades de control MicroLogic 2.0A, 3.0A, 5.0A y 6.0A - Boletín de instrucciones

48049-136-05 (EN, ES, FR)

MasterPact NT/NW - Unidades de control MicroLogic 5.0P y 6.0P - Boletín de instrucciones

48049-137-05

MasterPact NT/NW - Unidades de control MicroLogic 5.0H y 6.0H - Boletín de instrucciones

48049-330-03 (EN, ES, FR)

MasterPact MTZ  – Unidad de control MicroLogic X  – Guía del usuario

DOCA0102ES

Sistema ULP (estándar UL) – Sistema ULP (Universal Logic Plug) – Guía del usuario

0602IB1504

Enerlin'X IO  - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático UL - Guía del usuario

0613IB1318

Puede descargar estas publicaciones técnicas e información técnica adicional de nuestro sitio web www.se.com/ww/en/download.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?