屏幕
概述
页眉
页眉 (A) 由下列元素组成:
-
产品名称 ( FDM128 ) 和访问配置文件
-
主要功能的直接访问图标
|
图标 |
描述 |
|---|---|
|
转到 General view菜单。 |
|
|
刷新已连接设备的名称显示。 |
|
|
Locate the device(或智能模块单元)。 |
|
|
转到 Editing devices菜单。 |
|
|
转到 Communication settings菜单。 |
|
|
转到 General settings菜单。 |
标题栏
标题栏 (B) 包含屏幕标题或所选设备的名称。
主要区域
主要区域包含上部 (C)、右区 (D) 和左区 (E)。
下表介绍了主要显示区域的组成部分:
|
位置 |
描述 |
用途 |
|---|---|---|
|
上部 (C) |
右区标题 |
浏览子菜单项。 |
|
右区 (D) |
信息 |
显示所选子菜单或子菜单项的信息。 信息屏幕取决于设备。 |
|
左区 (E) |
子菜单,如适用 |
浏览子菜单。 具体内容取决于设备。 |
页脚
页脚 (F) 包含某些导航图标,具体取决于所选的屏幕。
图标在图标列表中列出。
如果选择的子菜单有一页以上的页面,将显示屏幕编号。屏幕编号格式为 X/Y,X 表示当前屏幕编号,Y 表示总屏幕数。