建议
重要系统、报警和处理要求
重要报警指示灯和系统功能需要单独的冗余硬件保护和/或机械联锁。
如果 FDM128 用于八个设备的 Ethernet 显示器 因为某些原因(例如,因为背光灯无法工作)无法工作,就难以或无法进行功能识别。如果不立即采取行动可能引发危险的功能(如,紧急制动)不得受 FDM128 显示器 的影响。
控制系统的设计必须同时考虑以下各项:
-
FDM128 显示器 不运行。
-
操作员无法使用 FDM128 显示器 控制断路器或检测错误。
LCD 面板的使用事项
以下特点特定于 LCD 面板且被认为是正常操作:
-
LCD 屏幕可能会有某些图像的亮度显示不均匀。从外部特定视角观看时,这些图像显示可能会有所不同。在屏幕图像的两侧可能会出现拖影或串扰。
-
LCD 屏幕像素可能包含黑白点,且颜色显示可能会随着时间的推移发生改变。
-
当同一图像显示一段时间后,图像更改时可能会出现残像。如果出现这种情况,关闭 FDM128 显示器 ,等待 10 秒钟,然后重启。
小心 |
|---|
|
严重的眼睛和皮肤伤害
LCD 面板中的液体包含刺激物:
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
正确使用触摸屏
警告 |
|---|
|
意外的设备运行
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
仅使用一个手指在触摸屏上选择物体。
如果触摸屏同时在两个或更多点接收到压力,可能会选择不希望选择的对象。
小心
警告