设置向导
向导简介
首次开机时,设置向导将自动启动,以帮助您设置 FDM128 显示器 。
设置向导将指引您完成三个主要配置部分:
-
FDM128 显示器 常规设置
-
取决于网络架构的通信设置
-
编辑设备功能
本节中进一步说明了每个配置部分。
建议每次在修改通信网络时都更新通信设置。
常规设置
下表介绍了设置向导配置 FDM128 常规设置所呈现的步骤的顺序:
|
步骤 |
屏幕 |
操作 |
|---|---|---|
|
1 |
欢迎 |
触摸屏幕启动向导。 |
|
2 |
|
选择一种语言。 |
|
3 |
|
按下以下两个按钮中的一个,在中手动设置实时采样率:
示例:
|
|
4 |
|
按其中一种可能的方式(共两种)表示相 1、2、3、N(默认设置)或 A、B、C、N。 |
|
5 |
|
选择 I/O 模块模拟输入的测量单位:
|
|
6 |
|
按 -/+ 图标调整显示屏的亮度级别。 在页脚中,按完成。 设置向导显示屏幕,以让您设置 FDM128 通信。遵循对应于您网络架构的通信设置步骤。 |
基于单个网关的架构的通信设置
当发生以下情况下时,此步骤适用:
-
FDM128 显示器 连接至 IFE interface 或 EIFE interface
-
FDM128 显示器 连接至 Smartlink SI B 或 Smartlink SI D 网关
-
FDM128 显示器 连接至 EcoStruxure Panel Server
-
FDM128 显示器连接至 EGX 网关。
FDM128 设置向导将指引您完成以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在网络内配置 FDM128 显示器 。 设置以下参数:
|
|
2 |
按表示 FDM128 显示器 连接到网关。 |
|
3 |
设置网关的 IP 地址。 |
|
4 |
输入 ,其值介于 1–247 之间。 |
|
5 |
按,启动设备发现操作。有关更多信息,请参阅 设备发现。 将显示最多 16 个设备。 |
|
6 |
从显示的设备中选择最多 8 个设备。 |
|
7 |
如果在显示的设备中选择的设备少于八个,系统将提示您选择其他网关。按。 |
|
8 |
如果需要,您可以手动配置额外的 IFE、EIFE、 Smartlink SI B 或 Smartlink SI D 设备。 |
|
9 |
按。 FDM128 显示器 现在可监控选择设备的列表。 设置向导显示屏幕,以让您编辑设备的标签和名称。 |
in step 8 in the table above, for DTP team, on SPANISH language: if the sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
基于多个网关的架构的通信设置
当 FDM128 显示器 连接到多个网关时,此过程适用。
FDM128 设置向导将指引您完成以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在网络内配置 FDM128 显示器 。 设置以下参数:
|
|
2 |
按表示 FDM128 显示器 连接到网关。 |
|
3 |
设置网关的 IP 地址。 |
|
4 |
输入 ,其值介于 1–247 之间。 |
|
5 |
按,启动设备发现操作设备发现。 将显示最多 16 个设备。 |
|
6 |
从显示的设备中选择最多 8 个设备。 |
|
7 |
如果在显示的设备中选择的设备少于八个,系统将提示您选择其他网关。 如果还有其他网关要配置,请按并返回到步骤 3。 |
|
8 |
配置完所有网关后,按。您现在可以手动配置额外的 IFE、EIFE、 Smartlink SI B 或 Smartlink SI D 设备。 |
|
9 |
按。 FDM128 显示器 现在可监控选择设备的列表。 设置向导显示屏幕,以让您编辑设备的标签和名称。 |
In step 8 in the table above, for DTP team, on SPANISH language: if the sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
用于多个 IFE、EIFE、 Smartlink SI B 、 Smartlink SI D 、PowerTag Lin 或 EcoStruxure Panel Server 架构的通讯设置
当 FDM128 显示器 连接到多个 IFE、EIFE、 Smartlink SI B 、 Smartlink SI D 、PowerTag Link 或 EcoStruxure Panel Server 设备时,适用以下操作。
FDM128 设置向导将指引您完成以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在网络内配置 FDM128 显示器 。 设置以下参数:
|
|
2 |
按表示无网关。 |
|
3 |
手动配置最多八个 IFE、EIFE、 Smartlink SI B 、 Smartlink SI D 、PowerTag Link 或 EcoStruxure Panel Server 设备。 |
|
4 |
按。 FDM128 显示器 现在可监控选择设备的列表。 设置向导显示屏幕,以让您编辑设备的标签和名称。 |
In step 4 in the table above, for DTP team, on SPANISH language: if the sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
设备发现
设备发现功能用于启用给定 Modbus 范围 (1–247) 内的设备检测。
设备发现序列根据给定 Modbus 范围最多可以在网络上检测到 16 个设备。这些设备按照 Modbus 地址的升序顺序来显示,Modbus 地址显示在第一列中。
设备发现序列时间因所选择的 Modbus 范围而异。
在检测到的设备中,您最多可选择 8 个设备。
for DTP team, on SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
FDM128 显示器 将指引您完成以下设备发现步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
通信设置过程中将启动设备发现序列。 设备发现序列期间会显示进度条。 注: 在设备发现期间,如要停止发现序列,请按。然后您将回到页面。
|
|
2 |
在发现的设备的列表中,选中要包含的每个设备的复选框。 先前在设备发现循环中选择的设备将以灰色显示。 |
|
3 |
按。 将显示屏幕。 |
手动配置 IFE、EIFE、 Smartlink SI B 、 Smartlink SI D 、PowerTag Link 和 EcoStruxure Panel Server 网关
在设备发现操作完成后,或如果您没有 IFE、EIFE、 Smartlink SI B 、 Smartlink SI D 、PowerTag Link 或 EcoStruxure Panel Server 网关,可手动配置设备。
要在设备设置序列过程中手动配置设备,请继续执行以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
|
|
2 |
对于选择的每个设备,请设置其 IP 地址。 |
|
3 |
按,启动设备发现操作。随即显示“设备发现”页面,其中列出了可用的网关。 注: 最多可发现 8 个设备。
|
|
4 |
从显示的设备中选择最多 8 个设备。 |
|
5 |
如果在显示的设备中选择的设备少于八个,系统将提示您选择其他网关。按。 |
|
6 |
如果需要,您可以手动配置额外的 IFE、EIFE、 Smartlink SI B 、 Smartlink SI D 、PowerTag Link 或 EcoStruxure Panel Server 设备。 |
|
7 |
按。 FDM128 显示器 现在可监控选择设备的列表。 设置向导显示屏幕,以让您编辑设备的标签和名称。 |
断电
若发生断电, FDM128 显示器 可以保留设置。


@Tech Pub writer/translator: the screen names in the table below are all in the file Vijeo-DesignerLanguages.xlsx (HMI terms for FDM128, translated) except "Welcome". The terms in the XSLX file are preceeded by "Settings / <num>." where <num> is a number different for each.