前提条件
Ethernet网络
Ethernet 中 IP 设备的 Ethernet 连接必须正确安装和配置。
Ethernet 网络可能包括以下 IP 设备:
-
EGX300 或 EGX100 网关
-
Link150 网关
-
IFE 或 EIFE 接口
-
IFE server
-
Smartlink Ethernet 设备
-
Smartlink SI B 网关
-
Smartlink SI D 网关
-
PowerTag Link 网关
-
PowerTag Link B 网关
- PowerTag Link HD 网关
-
第三方网关
-
EcoStruxure Panel Server Universal
-
EcoStruxure Panel Server Advanced
-
EcoStruxure Panel Server Entry
有关更多信息,请参阅 Related Documents 一节中提供的相应用户指南。
Modbus 串行线路网络
Modbus 串行线路网络中的设备必须正确安装,并使用以下 Modbus 参数进行配置:
|
参数 |
值 |
|---|---|
|
Modbus 地址(仅从站) |
每个监控设备的 Modbus 地址必须是唯一的。Modbus 地址范围是 1–247。 |
|
物理接口 |
RS-485 2 线制 |
|
传输模式 |
RTU (自动) |
|
Communication speed |
通信速度必须对所有设备都相同。 |
|
奇偶校验 |
奇偶校验位必须对所有设备都相同。 |
|
响应超时 |
1 秒 |
要检查每个监控设备的 Modbus 参数,请参阅 Related Documents:
-
BCM ULP 断路器通信模块安装手册
-
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 - 说明书
-
Smartlink Modbus 通讯系统用户手册
架构网络限制
架构网络的限制如下:
-
IFE 设备中的 Modbus 串行线路超时应设置为 1 秒。
-
为了避免通讯错误或者确保网络不过载,最多只能有两台 FDM128 显示器连接到同一 IFE 设备。 FDM128 显示器能够扫描同一断路器的数据。