功能规格
显示屏特性
|
特性 |
说明 |
|---|---|
|
类型 |
彩色 TFT LCD |
|
分辨率(像素) |
320 x 240 (QVGA) |
|
活动显示区域(宽 x 高) |
115.2 x 86.4 mm(4.53 x 3.40 英寸) |
|
显示颜色 |
65,536 种颜色 |
|
背景灯 |
LED 背景灯 |
|
使用寿命:调暗至 50% 亮度之前,为 50,000 个小时 环境温度:25 °C (77 °F) |
|
|
非交换性 |
|
|
亮度调整 |
16 个调整级别,可通过菜单中的触摸屏进行调整。 |
|
LCD 表面亮度 |
白色 LED:最大 350 cd/m2 (33 cd/ft2) |
|
视角 |
(测试条件:对比度 > 2) |
时钟
工作条件的变化会导致时钟偏移,从每月 -380 秒变为 +90 秒。
触摸屏
|
特性 |
说明 |
|---|---|
|
类型 |
模拟电阻膜类型(金属片、镀金) |
|
使用寿命 |
100 万次触摸或更多 |