操作期间设置
常规设置
可以在操作期间使用且无需重新启动设置向导的设置功能包括:
-
修改常规设置
-
编辑设备
-
手动添加单个 IP 设备
编辑设备
限制
当下列设备一起使用时,您无法写入或编辑设备名称:
-
固件版本低于 3.2.5 的配有 BCM 模块的 MasterPacT NT/NW。
-
固件版本低于 3.2.5 的配有 BCM 模块的 ComPacT NS 。
-
固件版本低于 3.2.5 的配有 BCM 模块的 PowerPacT P和 R 型 。
前提条件
在编辑设备之前,必须检查是否满足以下前提条件:
-
断路器必须处于远程控制模式。
-
必须禁用 IFE 或 EIFE 网页中的设备登录。
-
仅允许使用以下字符:
-
A 到 Z 的大写字母
-
a 到 z 的小写字母
-
0 到 9 的数字
-
连字符 -
-
-
编辑断路器的名称和标签之前:
-
必须对 EIFE 入侵命令模式解锁
-
IFE 或 IFM 接口的挂锁必须指向打开的挂锁,如下图所示
-
使用菜单可:
-
为每个设备提供标签:
该标签在字段中定义,且仅在 FDM128 显示器 中显示。 字段最多包含 4 个字符。
-
对设备重命名:
该名称在字段中定义,且未设备的实际名称。您可能需要使用设备密码来重命名设备。字段最多包含 12 个字符。
通信设置
使用此菜单可以:
-
查看目前的通信设置配置
-
重新启动设置向导(从常规设置之后开始),您可以在其中修改 FDM128 显示器 设置。
-
如果设备数量少于八台,则手动添加 IFE 接口、EIFE 接口、 Smartlink SI B 网关或 Smartlink SI D 网关。
访问码设置
操作过程中,您可通过按
访问菜单。使用此菜单可查看和编辑用户登录名和访问码设置。