DOCA0037ZH-13

登录名和访问码

访问级别

FDM128 显示器 需要登录名和访问码组合才能访问以下功能:

  • 监控功能:

    默认情况下,无需登录即可访问监控功能(访客或来宾访问权限)。

  • 操作功能:

    以操作员身份登录以访问操作功能(操作员访问权限)。

  • 管理、通信和其他高级功能:

    以管理员身份登录以访问高级功能(管理员访问权限)。

表格中列出了不同问级别下可用的功能。

功能

类型

来宾

操作员

管理员

IO 输出控制

控制

光源和负载控制

控制

断路器控制

控制

Acti9 设备控制

控制

复位测量值(最小值、最大值、电能)

配置

编辑断路器设备名称

配置

发现设备

配置

常规设置(语言、日期、亮度)

配置

配置登录名和访问码

配置

监控

监控

注: 在访问级别下不可用的菜单和功能将显示为灰色。

登录过程

要登录 FDM128 显示器 ,请遵循以下步骤:

步骤

操作

1

将打开 操作员/管理员访问 屏幕。

2

输入您的登录名和访问码。

3

确定

在屏幕标题中,现在可以访问适用于您的级别的直接功能图标。

注销过程

要注销 FDM128 显示器 ,请遵循以下步骤:

步骤

操作

1

登录到 FDM128 显示器 时,按

将打开 登录名/访问码管理 屏幕。

2

注销

3

在提示您确认注销时,按

在屏幕标题中,您现在仅能访问“登录名/访问码”功能图标。

注: 如果在 FDM128 显示器 上超过 25 分钟没有触摸任何按钮和功能,系统会自动将您注销。

配置登录名和访问码

预定义的默认用户登录名/访问码组合包括:

  • 对于管理员:admin/admin

  • 对于操作员:oper/oper

如果需要更改登录名或访问码,请遵循以下步骤:

步骤

操作

1

作为管理员登录。

概况 屏幕中的屏幕标题中,您现在可以访问所有直接功能图标。

2

将打开 登录名/访问码管理 屏幕。

3

配置

将打开 操作员:登录名配置 屏幕。

4

输入操作员的新登录名。

登录名:

  • 区分大小写。

  • 可以包含 1 到 16 个字符。

  • 可以包含字母数字字符和符号,不包含空格。

在编辑了操作员登录名值之后,按 以进入下一个屏幕。

将打开 操作员:访问码配置 屏幕。

5

输入操作员的新访问码。

访问码:

  • 区分大小写。

  • 可以包含 1 到 16 个字符。

  • 可以包含字母数字字符和符号,不包含空格。

在编辑了操作员访问码值之后,按 以进入下一个屏幕。

将打开 管理员:登录名配置 屏幕。

6

输入管理员的新登录名。

登录名:

  • 区分大小写。

  • 可以包含 1 到 16 个字符。

  • 可以包含字母数字字符和符号,不包含空格。

在编辑了管理员登录名值之后,按 以进入下一个屏幕。

将打开 管理员:访问码配置 屏幕。

7

输入管理员的新访问码。

登录名:

  • 区分大小写。

  • 可以包含 1 到 16 个字符。

  • 可以包含字母数字字符和符号,不包含空格。

在编辑管理员访问码值之后,执行以下操作之一:

  • 一次或多次以返回到先前的登录名和访问码配置屏幕。

  • 按下 确认

8

在系统提示您确认对登录名和访问码的更改时,按

登录名/访问码复位

通过按下 并按住 10 秒即可恢复默认的登录名和访问码设置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?